This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:TMS320F28386S CM -从一个闪存映像切换到另一个闪存映像

Guru**** 2779295 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275056/tms320f28386s-tms320f28386s-cm---switching-from-one-flash-image-to-another

器件型号:TMS320F28386S

您好!

我将在 TMS320F28386S (CM)的 ARM 内核上开发位于闪存中的两个固件:  

1.客户引导加载程序安全 ROM 闪存引导跳转到。

2.在执行固件更新和验证后,客户引导加载程序跳转到位于闪存中其他位置的应用固件。

为了从引导加载程序正确切换到应用固件、我可以遵循什么示例?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的美美:

    由于此主题上还有另一个激活的线程、因此我将关闭此线程。  我们的同事已被分配到另一个主题、问题与您的问题完全相同。   

    谢谢。此致、
    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vamsi。