This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CMPSS DAC Vref

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275163/tms320f28p650dk-cmpss-dac-vref

器件型号:TMS320F28P650DK

您好!

对于 TMS320F28P650DK   ,如何在 CMPSS 模块中控制 DAC 基准电压?


TRM 说要用 COMPDACCTL[SELREF]代替它(第3550页和3103页)。

CMPSS_REGS 没有该 COMPDACCTL 寄存器(3559)。

分别用于高电平和低电平比较器单元的 COMPDACHCTL 和 COMPDACLCTL 没有 该 SELREF 位

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的耐心。

    有一个寄存器 COMPDACCTL[SELREF] 用于控制 CMPSS DAC 的电压基准。 它在上一个 TRM 版本中是被错误隐藏的。 我们已更新 TRM 寄存器部分。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hadi、您好!

    您能否共享更新后的文档的链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是在单独的版本中、则至少包含寄存器信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:Vivek、

    它将在11月左右的下一个发行版中提供。

    这是寄存器视图:

    SELREF 是您可以用于选择基准的位字段。

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hadi。

    您能不能也分享该特定寄存器的地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 它与 COMPDACHCTL 寄存器的地址相同。 请参阅 TRM 第3566页的 COMPDACHCTL 寄存器。