主题中讨论的其他器件:TMS320F28375D
[问题]
・访问 EMIF1_CS2n 区域(0x10_0000~0x2F_FFFF)时、EM1A[19:0]是否输出一个16位地址?
・EM1A[19]的输出没有从22位 CS2n 区域地址(0x10_0000到0x2F_FFFFF)中移出1位。CPU 到 EM1A 的输出转换是否减去 CS2n 偏移地址(0x0010_0000)?
[设置]
在实际操作中检查操作时使用的访问方法和设置。
・用于异步访问的 EMIF
・EMIF1_CS2n 区域访问设置
・EM1D 是32位数据访问(ASYNC_CS2_CR.ASIZE=0b10)
[手册中的说明]
→《TMS320F2837xD 双核微控制器技术参考手册》
25.5.6.1与异步存储器的连接
EM1A 输出可从说明中读取为32位单位地址。
[实际操作]
对于 EMIF1_CS2n 区域访问、如下图所示、EM1A[19:0]将被视为转换和输出

以下是实际操作检查模式的示例。 
→《TMS320F2837xD 双核微控制器技术参考手册》
→tms320f28375d.pdf
表25-17. 异步 m 配置寄存器(ASYNC_CSn_CR)的说明
当 ASIZE 设置更改时、用于 CS2n 访问的 EM1A[19:0]输出不变。