This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CPU 内核执行乘法器时出现问题

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273954/tms320f28388s-problems-with-cpu-cores-executing-multipliers

器件型号:TMS320F28388S

您好,

F2838x 每个 CPU 内核有一个双精度(64位)乘法单元、每个 CLA 有一个单精度(32位)乘法单元。 我想知道 CPU 内核是否执行32x32位整数乘法、结果是64位? 当 CLA 执行32x32位整数乘法时、结果是否仅保留高32位?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复深表歉意。 我正在与专家进行核实、很快就会回复您。

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CPU (of F2838x)、32位* 32位整数乘法将在乘积寄存器(P)中存储64位结果的32位。 您可以控制存储哪一半(高32位或低32位)。

    如果是 CLA、它将仅存储64位结果的低32位。

    请参阅 TMS320C28x CPU 和指令集参考指南的第2.6.2节 、了解进一步的阐释。

    此致、

    迪瓦扬什