This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:无法获取许可证错误。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275701/tms320f28335-license-cannot-be-acquired-error

器件型号:TMS320F28335

大家好!

  我在我的项目中使用的是 TMS320F28335和 Spectrum digital XDX510LC USB 仿真器。 我可以成功导入现有示例工程、但在尝试调试时出现以下错误、请帮我解决这个问题。 我的 CCS 版本是6.1.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    最好能够更新到较新版本的 CCS、但如果您需要使用版本4、5或6、请参阅 此常见问题解答 以获取可下载的许可证文件。 CCS 现可免费获取、旧版本的许可证可供免费下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!  

    我曾尝试使用 CCS 8.3.1版、现在运行状况很好。

    谢谢