大家好!
我正在处理一个使用 F28388D 的项目、其中 CPU1和 CPU2的应用在 Matlab/Simulink (C2000支持包)中开发、并在 CCS (v12.3.0)中使用 C 代码开发 CM 应用。
调试 CM 代码时、我还必须加载(编程到闪存中) CPU1和 CPU2的*。out 文件(使用 Simulink 构建)、然后在运行和调试 CM 之前手动开始运行(F8 Resume)。
这可以正常运行、但是将*。out 文件编程到 CPU1和 CPU2闪存中需要相对较长的时间、并且在没有更改的情况下不是很有必要的。 是否可以创建跳过 CPU1/CPU2编程的调试配置、只需让我启动已在闪存中编程的应用程序? 然后、在启动调试会话时只需要加载 CM 应用程序。
谢谢、此致、
阿尔詹