This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:将 OTP 存储器配置集成到现有应用中

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275596/tms320f28388s-integrate-otp-memory-configuration-into-existing-application

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

TMS320F28388S:软件控制的固件更新过程- C2000微控制器论坛- C2000 ︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛

参考以上文章、我能够使用独立应用对 OTP 存储器进行配置和编程。  

我们能否将 OTP 配置集成到现有应用中,以便优化一个固件刷写步骤?

请分享参考文档以供关注。

谢谢

P·帕蒂尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashant:

    您可以这样做。 请使用 SysConfig 生成示例文件。

    1) 1)添加 DCSM 模块。

    2)进行您所需的设置

    3) 3)选择生成的文件 dcsm.cmd 和 dcsm.asm 并附加到您的工程。 也可以将其用作模板以添加到现有链接器命令文件中。

    谢谢、此致、PAWAN