我们在使用 TMS320C2000开发工具时遇到问题。 在尝试使用 CCS 进行测试时、使用以下配置更改了示例"leed_ex1_blinky.c"
它将为我们提供以下消息:
我附加了连接和设备管理器的照片、其中未检测到驱动程序。
我们已更换过 USB 电缆、但仍然存在相同的问题。
该产品是通过 Mouser Electronics 购买的、我们已联系技术支持来验证保证、我们通过这种方式联系我们获得了相应回复。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在使用 TMS320C2000开发工具时遇到问题。 在尝试使用 CCS 进行测试时、使用以下配置更改了示例"leed_ex1_blinky.c"
它将为我们提供以下消息:
我附加了连接和设备管理器的照片、其中未检测到驱动程序。
我们已更换过 USB 电缆、但仍然存在相同的问题。
该产品是通过 Mouser Electronics 购买的、我们已联系技术支持来验证保证、我们通过这种方式联系我们获得了相应回复。
谢谢你。
器件型号:TMDSDOCK28379D
我们在使用 TMS320C2000开发工具时遇到问题。 在尝试使用 CCS 进行测试时、使用以下配置更改了示例"leed_ex1_blinky.c"
它将为我们提供以下消息:
我附加了连接和设备管理器的照片、其中未检测到驱动程序。
我们已更换过 USB 电缆、但仍然存在相同的问题。
该产品是通过 Mouser Electronics 购买的、我们已联系技术支持来验证保证、我们通过这种方式联系我们获得了相应回复。
谢谢你。
Daniel:
如果您从未连接到电路板、我建议您通过 Mouser 退货。 在最基本的层面上、窗口需要在 D+或 D-信号上看到一个上拉电阻、以便在器件管理器中显示某项内容。 在该 controlCARD 上、通过 FT2232器件实现此上拉。 由于设备管理器中未显示任何内容、我认为该 FT2232器件出现故障。
如果您希望查看 F28379D 器件是否仍在运行、可以购买 XDS100、XDS110或 XDS200独立 JTAG 调试探针并尝试通过集线站进行连接。
此致、
本·科利尔