This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:连接到目标时出现错误(错误- 151 @ 0x0)

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275427/tmdsdock28379d-error-connecting-to-the-target-error---151-0x0

器件型号:TMDSDOCK28379D

我们在使用 TMS320C2000开发工具时遇到问题。 在尝试使用 CCS 进行测试时、使用以下配置更改了示例"leed_ex1_blinky.c"

它将为我们提供以下消息:

我附加了连接和设备管理器的照片、其中未检测到驱动程序。
我们已更换过 USB 电缆、但仍然存在相同的问题。

该产品是通过 Mouser Electronics 购买的、我们已联系技术支持来验证保证、我们通过这种方式联系我们获得了相应回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMDSDOCK28379D

    我们在使用 TMS320C2000开发工具时遇到问题。 在尝试使用 CCS 进行测试时、使用以下配置更改了示例"leed_ex1_blinky.c"

    它将为我们提供以下消息:

    我附加了连接和设备管理器的照片、其中未检测到驱动程序。
    我们已更换过 USB 电缆、但仍然存在相同的问题。

    该产品是通过 Mouser Electronics 购买的、我们已联系技术支持来验证保证、我们通过这种方式联系我们获得了相应回复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否已验证在 CCS 中为目标配置选择了正确的仿真器? 您是否已将电缆测试为可能的问题根源? 请尝试更改电缆连接、以备不时之需。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、感谢您的答复。 我仍然没有成功,我已经改变了以前测试的 USB 数据线与 Arduino Nano。 电源线还可以通过将其连接到另一个设备来检查其是否工作正常。 问题是它仍然没有检测到我的开发套件已连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否尝试从集线站上断开 USB 电缆、并尝试通过连接 controlCARD 上的两个 USB 来为 controlCARD 供电? 由于在器件管理器中看不到 XDS100、我认为板载 JTAG 调试探针已因某种原因损坏、但我认为值得尝试此配置。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamín 您好,我仍然有相同的问题与您建议的测试. 感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有其他 controlCARD 或 LaunchPad? 我认为您的板载 JTAG 调试探针已损坏、但您仍可以通过将外部 JTAG 调试探针与集线站上的接头连接到 F28379D 器件。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、我没有任何其他 controlCARD。 这是我们购买的第一张此类卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    如果您从未连接到电路板、我建议您通过 Mouser 退货。 在最基本的层面上、窗口需要在 D+或 D-信号上看到一个上拉电阻、以便在器件管理器中显示某项内容。 在该 controlCARD 上、通过 FT2232器件实现此上拉。 由于设备管理器中未显示任何内容、我认为该 FT2232器件出现故障。

    如果您希望查看 F28379D 器件是否仍在运行、可以购买 XDS100、XDS110或 XDS200独立 JTAG 调试探针并尝试通过集线站进行连接。

    此致、

    本·科利尔