This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:保护安全启动

Guru**** 2804005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1276248/tms320f28384d-reagarding-secure-boot

器件型号:TMS320F28384D

关于 TMS320F2838x 器件上存在的安全闪存启动特性、基于 CMAC 的安全启动是否可提供良好的安全性? 您如何确保钥匙不会被盗或被滥用? 如果我购买此开发板、我将获得什么样的安全级别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关于 TMS320F2838x 器件上存在的安全闪存启动特性,基于 CMAC 的安全启动是否提供良好的安全性?

    "好"是一个非常定性的词语。 CMAC 是一个行业标准。

    您如何确保密钥未被窃取或滥用? [/报价]

    它们存储在 OTP 中、这是安全的。  

    Unknown 说:
    如果我购买此开发板,我将获得什么安全级别?

    安全级别不依赖于电路板(或器件)、而是取决于 CMAC 算法本身的强度。

    您可能会发现 www.ti.com/lit/SPRACT3可能 会很有用。

    [/quote]