This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:器件未从闪存引导

Guru**** 2579125 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1276235/tms320f28335-device-not-booting-from-flash-memory

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我正在使用 F28335.cmd 尝试简单的 LED 闪烁代码。  

代码构建正常并刷写到控制卡中。 我希望代码能够在对器件执行硬复位时运行。  

但事实并非如此。

器件在引导后不运行代码、除非再次刷写代码

我正在使用默认的  F28335.cmd、而不进行任何更改

正在寻找一些帮助来解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shraddha、

    LED 闪烁代码是您创建的示例还是从 C2000Ware 导入的示例? 您能否验证 F28335.cmd 未被排除在项目的构建之外(您可以通过右键单击该文件来实现)?

    代码构建正常并刷写到控制卡中。 我希望代码能够在对器件执行硬复位时运行。  

    但事实并非如此。

    器件在引导后不运行代码、除非再次刷写代码

    [/报价]

    您能解释一下硬复位是什么意思吗? 这是使用 XRSn 复位还是给电路板上电/断电? 您是否使用 JTAG 连接到 CCS 并且可以验证程序的启动位置?

    此致、

    阿米尔·奥马尔