This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:关于 TMS320F280039C 的 X法规 判例法配置

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1276405/tms320f280039c-about-the-xclout-configuration-of-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C

大家好,关于 TMS320F280039C 的 XCLKOUT 配置,我提到 这是"首先通过 CLKSRCCTL3寄存器选择时钟源。 接下来、通过 XCLKOUTDIVSEL 寄存器选择所需的输出分频器。 最后、使用 GPIO 配置寄存器将 GPI016或 GPI018连接到多路复用器通道11。"。 但它是失败的。这里是我的代码.

空 clockoutTest (空)
{
ASM (" RPT #60 || NOP");
EALLOW;
ClkCfgRegs.CLKSRCCTL3.bit.XCLKOUTSEL=0;
ASM (" RPT #60 || NOP");
ClkCfgRegs.XCLKOUTDIVSEL.bit.XCLKOUTDIV=2;
ASM (" RPT #60 || NOP");
GpioCtrlRegs.GPAGMUX2.bit.GPIO16 = 2;
GpioCtrlRegs.GPAMUX2.bit.GPIO16 = 3;
EDIS;

顺便说一下、TIMER0中断 i set 是可以访问的。  

请告诉我 问题是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    为此、我们已经有一个您可以在系统控制- SYSCTL_EX2_XCLKOUT_CONFIG。

    虽然仔细检查 GPIO 配置设置、如方向和焊盘设置等、上述函数看起来对于 XCLKOUT 配置很好。

    你还能描述你得到了什么错误吗?

    谢谢。