This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:从表示转子位置的内部变量生成 PG 信号

Guru**** 2569835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1274479/tms320f28379d-generate-pg-signals-from-an-internal-variable-representing-rotor-position

器件型号:TMS320F28379D

如何从内部角度变量生成 PG 信号?

eQEP 模块以编码器信号(A、B、Z)作为输入、计算转子位置和频率。 我想使用 DSP 从表示转子位置的内部变量生成编码器信号(A、B、Z)。 对此有何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yao:

    您能否提供有关您需要此文件的应用程序的更多详细信息? 您是否希望使用 ePWM 模块生成 ABZ 信号? 我们没有任何介绍此实现的文档或示例、但要将这些信息转换为 QEP 信号的输出、您需要将这些转子位置信息转换为时间段信息、然后将这些信息输入到 PWM 模块以进行输出

    此致、

    彼得