This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:德州仪器 XDS110 USB 调试探针_0/C28xx_CPU1:在加载程序之前必须连接目标。

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1276338/tms320f28p650dk-texas-instruments-xds110-usb-debug-probe_0-c28xx_cpu1-target-must-be-connected-before-loading-program

器件型号:TMS320F28P650DK

我需要帮助来测试 F28P65x 的一些示例代码。

对于 adc_c_f28p65x 或 ePWM_EX8_Deadband 等示例、我可以成功调试和测试。

不过、一些其他工程、例如 ADC_Ex5_SoC_Continuous、其发出以下错误消息:

德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0/C28xx_CPU1:在加载程序之前必须连接目标。

我选择此板作为其他项目、并且 目标配置测试成功。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    相同的目标配置文件应该可以正常工作。  如果启动调试会话,则可以在 CCS 中使用"Connect Target"选项进行连接。

    此致

    西达尔特