This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02008:TIDM-02008中的陷波滤波器配置

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02008
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265577/tidm-02008-notch-filter-configuration-in-tidm-02008

器件型号:TIDM-02008

您好、

我在基于 C2000/TIDM-02008开发太阳能逆变器/PFC 时遇到了一个问题。

全局变量初始化函数使用120Hz/100Hz 来配置电压环路的陷波滤波器。

为什么使用 wn2 = 2 * fs * tanf (120Hz/100Hz * pi * Ts)作为函数中的陷波频率?

2*  tanf (120Hz/100Hz * pi * Ts)/(1/Ts)有何含义?  尽管当 Ts 非常小时它等于120Hz/100Hz * 2 π。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家:

    期待您的回复。

    需要检查另一个详细信息:

    temp1应该使用"double (float64_t)"而不是 float32_t?

    因为 temp1非常小、约为2.498e-9、其中 c1=0.25 c2=0.00001 。 如果使用 float、则精度(float32 1e-7)不适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Minghan

    请留一点时间。 我将与内部团队讨论此问题并与您联系。

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    您能分享一下取得的任何进展吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你有什么反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Minghan

    目前我正在从事其他高度优先的工作。 请给我更多的时间。  

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Minghan

    我们没有应用手册来说明陷波滤波器的设计和您的具体问题。 但是 、我将分享以下链接、该链接似乎有助于深入了解如何实现陷波滤波器。  

    https://arachnoid.com/BiQuadDesigner/index.html

    谢谢

    阿米尔