主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 TMS320F280025C
您好!
今天我把我的备用 LAUNCHXL 连接到 USB 并收到更新消息, 但 在最后它的返回失败消息:
初始化仿真器时出错:
(错误-260 @ 0x0)
尝试连接到 XDS110失败。
原因可能是一个或多个:未连接 XDS110、无效
固件更新、XDS110序列号无效或 USB 故障
限制。 固件和序列号可以使用
xdsdfu 实用程序、可以在.../ccs_base/common/uscif/xds110
安装目录中。 查看 XDS110SupportReadMe.pdf
相关说明。
(仿真软件包9.12.0.00150)
此外、 它不能通过 UNIFLASH 工具进行检测!
我正在使用 OS X 系统,有人能告诉我如何拯救它吗?
丹尼