This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386S:SysConfig:共享外设分配问题

Guru**** 2946640 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1276592/tms320f28386s-sysconfig-problem-with-shared-peripheral-allocation

器件型号:TMS320F28386S
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE

你(们)好!

我正在使用 CAN (控制器局域网)编写应用程序、并且想使用 CM (通信管理器)中的 CAN 外设。 我以前看过 C2000Ware 的示例程序、但我使用 SysConfig 工具(在 CM/CAN 示例中未使用)来配置微控制器。 然而,要配置 CAN 的引脚,我需要添加一个 CAN 模块,在 Board_init ()函数中添加 CAN_init ()函数。 但当我在调用该函数之前将这个 CAN 外设分配给 CM 时、C28x 无法通过 CAN_initRAM ()函数初始化 RAM、这会导致软件卡在循环中。

是否有任何资源可以从 board.c 源文件中删除该函数(CAN_init 或 myCAN_init)? 或者我是否必须自己制作该外设的 pinmux 而不使用 SysConfig 工具?

感谢您的指导、

Ramon Martins。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramon、

    感谢您的提问。

    是否有任何资源可从 board.c 源文件中删除此函数(can_init 或 myCAN_init)? 或者我是否需要自行制作该外设的 pinmux 而不使用 SysConfig 工具?

    目前、SysConfig 中仍不提供 CM 内核支持、因此您需要在不使用 SysConfig 的情况下执行 CM 侧的任何配置。 在此期间给您带来不便、我们深表歉意。

    此致、

    文斯