我正在研究350W 充电器、采用模拟设计(硬件器件) 之前、750W 充电器数字设计的现有设计包含大量编程。 我们在这里使用了37c micro。 我想通过使用不包含大量编程的低成本微控制器来降低成本。 但如何确定哪一款适合您的应用、
我的基本要求是
1) 1) CAN 通信- 1个通道
2) 2) SPI 通道- 2
ADC 引脚- 5
DAC 引脚- 2
GPIO 引脚- 4
我无法确定微控制器需要多少闪存和多少 RAM。 什么是法拉和公绵羊之间的区别,它占据了多少空间? 如果选择更少的存储器和微控制器、