This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在线仿真调试 EtherCAT 将报告错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268462/tms320f28388d-online-simulation-debugging-ethercat-will-report-an-error

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我使用官方开发板进行 EtherCAT 开发。 当不采用电路内仿真时、一切都正常。 我在线进行仿真时、EtherCAT 协议栈在运行时报告了错误、如下图所示。 我阻止了此错误、并出现了其他错误。
这给我的调试带来了极大的不便、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你在这里具体是什么意思? 您能否提供有关您的设置的更多详细信息?

    Unknown 说:
    当我在线仿真时

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用 XDS100V2仿真器进行在线调试时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在运行什么代码? 是直接的 C2000ware 示例吗? 如果不是、您的代码是否涉及使用 SSC 工具生成的堆栈代码?  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不使用 C2000例程、但代码是使用 SSC 工具生成的。 只是稍微修改了对象字典。 我还尝试了 C2000例程、发现了相同的结果。 我的仿真器或仿真环境有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说您无法在设置上运行 C2000ware 示例吗? 这些示例已经过广泛测试、因此应该没有理由在开箱后无法正常工作。

    仿真器或仿真环境是否有问题?

    让我来检查一下、看看是否需要其他配置才能启用仿真。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并不是说它不起作用、而是在拔下仿真器后工作正常。
    非常感谢。它会阻止我同时运行 EtherCAT 和调试。 破碎

    您是不是说您无法在您的设置上运行 C2000ware 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将尝试重新创建您的设置、并在几天后回复您。 请在下周前答复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够重新创建您提到的问题、我正在进行修复。 可在下周早些时候为您提供最新消息。  

    谢谢。