This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:旧版本的代码生成工具

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275920/tms320f2812-old-version-of-code-generation-tools

器件型号:TMS320F2812

我需要设置一个机器来为 TMS320F2812构建一些旧固件、上次是使用 CCS v3.3和 CGT v4.1.3构建的。

机器经过了很多年前政府的测试,所以我坚持二进制不能改变。

我正在尝试查找代码生成工具 v4.1.3的安装程序是否有人可以将我指向下载?

有人知道它是否可以与最新版本的 CCS 一起使用吗?

如果不是、我拥有可在旧 PC 中安装的其他部件。

谢谢 John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、非常旧的版本不可供公开下载。  我将通过私人消息与您联系。

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受了、但收到以下消息:

    您没有任何友谊请求可供查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我不知道发生了什么。  但是、我们现在通过私人消息进行通信。

    谢谢。此致、

    -乔治