This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:阐明了 DCSM 安全级别

Guru**** 2262120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1277231/tms320f280039c-clarify-dcsm-security-levels

器件型号:TMS320F280039C

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

来自 TRM  

表5-2.  5.2功能说明中的安全级别,

假设下面的 C 中有这样的语句、

a = func();

A 是 RAM 中的一个变量。

func()是闪存中的函数。

使用正确密码时未执行 PMF。

Question:

1.案例1

A 处于 GSx RAM 中、不安全

func ()位于 FLASH/bank2/sector0中、 由 DCSM Zone1进行保护

是否可以从 func()获得正确的返回结果?

2.案例2

A 位于 LSx RAM 中、由 DCSM ZONE1进行保护

func ()位于 FLASH/bank2/sector0中、 由 DCSM Zone1进行保护

是否可以从 func()获得正确的返回结果?

3.案例3

A 处于 GSx RAM 中、不安全

FUNC()位于 FLASH/bank2/sector0中, 由 DCSM Zone1在 EXEONLY 中担保  

是否可以从 func()获得正确的返回结果?

4.案例4

A 位于 LSx RAM 中、由 DCSM ZONE1进行保护

FUNC()位于 FLASH/bank2/sector0中, 由 DCSM Zone1在 EXEONLY 中担保  

是否可以从 func()获得正确的返回结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    在所有这些情况下,A 应从 func()获得正确的返回结果。

    谢谢!

    卢克