This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:闪存 ECC:是否可以禁用可纠正的错误中断?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1277252/tms320f280049c-flash-ecc-can-correctable-error-interrupt-be-disabled

器件型号:TMS320F280049C

在 RAM ECC 中、我们可以通过 CEINTEN 寄存器禁用可纠正的错误中断。 我们能否为闪存 ECC 执行类似的操作? 出于时序原因、我不想在系统中添加另一个中断。我们有 mainISR (ADC)和 NMI ISR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arpan,

    您是否尝试在 PIE 级别禁用(INT12.11是 FLASH_correct able_error)?   

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vamsi。 感谢您的解决方案! 我还没有尝试过这种方法、但这种方法应该可行。