This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:关于使用 XDS200写入 C2000

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1276829/tms320f28335-about-writing-c2000-using-xds200

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我们将使用 XDS200写入 C2000 (TMS320F28335PGFA)。
不过、会出现如图所示的误差。 我无法正确写入。
有任何可能的因素吗?

(错误-2083)

我正在使用最新的 Unifrash。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够在 PC 的设备管理器中看到 XDS200?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送"Device Manager (设备管理器)"屏幕。
    该设备似乎被识别、我认为没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果使用 Code Composer Studio、是否会出现同样的问题、还是仅在 Uniflash 中出现此问题?  

    此致、

    本·科利尔