This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:自然对数函数的计算成本。 以具有计算效率的方式来实现它。

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1277065/tms320f28377s-computational-cost-of-the-natural-log-function-computationally-efficient-way-to-implement-it

器件型号:TMS320F28377S

我们需要将原始热敏电阻电压转换为温度、 执行  Steinhart 和 Hart 方程时需要执行自然对数。 我们知道自然日志仅可使用 math.h 库(即无硬件支持)、但我们不知道它的计算复杂性。 此知识将有助于对照一些其他方法对其进行评估、例如使用二阶或三阶多项式进行曲线拟合或使用查找表。 请指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朝觐、

    TMU 类型1 (存在于某些 C2000器件中)具有 log2 (log 到 base 2)指令、可使您的计算非常高效(您可以轻松地从 log2转换到 ln)。 但是、F28377S 具有 TMU 0类、它不支持 log2指令。

    如果必须在设计中使用 F28377S、最好对编译器 RTS 库函数消耗的周期数进行基准测试、并将其与其他选项进行比较。

    谢谢。

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 我认为我们可以关闭 TT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢确认。