Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
我们将为新的 C2000定制电路板设计引入代码、我想我们会尝试第一次使用 SysConfig 来帮助实现这一点。 我们从 C2000Ware 的 f28003x 示例文件夹下导入了 empty_sysconfig _64pm 工程:
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00\driverlib\f28003x\examples
SysConfig 工具运行正确、我们能够选择所需的外设设置、并成功生成我们需要的代码。 然而、当我尝试编译这段代码时、我们看到一个错误、似乎对外设的某些基址进行了重新定义。 下面是问题列表:-

如果我更详细地查看 SysConfig 生成的标记问题的代码、问题行似乎在 board.h 中、为:-
#define EPWM1_BASE EPWM1_BASE
什么是 EPWM1_BASE 是否有某种多路定义?
谢谢。
伊恩