TI 团队、您好!
我将上面提到的 DSP (100引脚封装)用于我的控制卡。
我想使用 UART/SCIA 引脚通过引导加载程序进行闪存、
我已根据数据表中给出的表7.8确保了 GPIO 24和32的状态。

请从以下各组中指导我应将哪些引脚用作 Tx 和 Rx、
如果我选择特定的引脚对并选择合适的引脚、
引脚组:-(SCIA_TX、SCIA_RX):(77、76);(74、90);(54、55);(56、57); (100、1);(61、63);(7、8)

此外、我需要使用 C2prog 等第三方工具、还是可以通过一些其他设置与 CCS 配合使用?
此致、
鲁什拉伊