This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:查找有关 TMS320F28388D 的 Absout 编码器选项的信息

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1277157/tmdscncd28388d-looking-for-information-concerning-the-ablsout-encoder-options-of-the-tms320f28388d

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388DcontrolSUITE

您好!

我正在尝试获取有关 TMS320F28388D 的绝对编码器线性的信息。

以下部分将引用此 URL: Release Notes (TI.com)

在"硬件支持"表中、我找到了以下信息:

应该有解决方案用于:

C28x CPU + CLA
增量和 Tamagawa T-format
绝对编码器选项
位置/速度控制
直列式电流感应(LEM)和 SDFM 电流感应可选
同步电机(PMSM/BLDC/IPM)
EtherCAT 连接

我的问题是,我找不到关于绝对编码器选项的 libarys。

我特别关注的是它们是否支持 EnDat2.1 / EnDat2.2。

提前感谢您。

此致、

维尔科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我特别感兴趣的是他们是否支持 EnDat2.1 / EnDat2.2。

    您好-很遗憾、电机控制 SDK 中没有这个套件。 我们在较旧的软件套件(controlSUITE)中提供了适用于 EnDat2.2的演示库(无源代码)。 它仅适用于 F2837xD。 由于它不包括所有源代码、因此 进行修改的能力 非常有限。