尊敬的专家:
我对 EPWMXLINK 寄存器中的 TBPRDLINK 有疑问。
我的客户在初始化 PWM 时、PWM8的 TBPRDLINK 设置为存储在 PWM7的 TBPRD 和 TBPRDHR 中的寄存器值。
Q1:将 TBPRD 和 TBPRDHR 的值放入 PWM7的 TBPRD 和 TBPRDHR 寄存器后、反映在 PWM8的 TBPRD 和 TBPRDHR 寄存器中的值需要多长时间?
Q2:每当使用 TBPRDLINK 改变频率时、PWM7和 PWM8的 TBCNT 计数器之间的差值增大时、会观察到一个事件。
过去是否发生过类似情况?
如果您能就可能的原因和调查要点向我们提供建议、将会有所帮助。
此致、
还可以