This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:定制电路板上的 XDS100v2

Guru**** 2770165 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278001/tms320f28388d-xds100v2-on-custom-board

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我们要在定制板上实施 XDS100v2板载 JTAG 端口调试器。

参考原理图可在评估板上找到:

Question:

1)

除了 JTAG 端口和 SCI-UART 收发器线路之外、还有两个具有上拉和下拉的附加信号以及两条 LED 信号线路。 这些代码行是否由 Code Composer Studio 等软件工具使用和驱动? 它们支持哪个函数?

2)

我们希望在您的 XDS100v2参考设计中的同一 FTDI 芯片上使用一些未通过端口 A 或 B 连接的更多 IO 引脚、以便与我们自己的软件工具配合使用。 这是否可行或者 Code Composer Studio 等软件工具是否能够驱动或配置这些引脚并将其配置为任何特定状态……

3)

是否可以(驱动程序描述、软件 API)开发我们自己的独立软件编程工具? ... 我们需要的是任何库或文档如何使用 JTAG 端口命令来编程任何 hex 文件到设备...

提前感谢、

耶雷米亚斯