This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:当电压下降至 DGND?时、AIO239模拟功能出现尖峰

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278372/tms320f280025-aio239-analog-function-has-spike-when-the-voltage-drop-down-to-dgnd

器件型号:TMS320F280025

您好、专家!

我要求在这里为我的客户提供帮助。

客户测试 3.3V_F_MON (C14)以对电压进行采样、发现  C14引脚处存在一些尖峰反应。

12V→3.3VSB_VF→ 3.3V_F_MON

当我们禁用 CMPSS 并注释掉以下代码时、保留 VDDIO/3.3V 电源 F280025、当 12V 压降至 DGND 时、 3.3V_F_MON = 0V。

Ch3:12V 输出;Ch4:3.3V_F_MON

当我们 在 C15引脚上启用 CMPSS2并 运行 以下代码时、保持 VDDIO/3.3V 电源 F280025、当 12V 压降至 DGND 时、 3.3V_F_MON 将 在此处出现陷波/尖峰。  

Ch3:12V 输出;Ch4:3.3V_F_MON

我们深入调试该情况、我们移除 R541 电阻、保持 C15引脚仅下拉  R541 电阻、但我们再次使用 CMPSS 启用进行测试、 3.3V_F_MON 仍将 在此处具有陷波/尖峰。  

您能告诉我为什么会这样吗? 或者任何可能的建议/目录? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、绍兴:

    您能否说明客户是否正在使用 ADC 读取 C14上的值? 如果需要、使用什么 ADC 设置?

    此致、

    哈迪