This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:有关 TMS320F28377SPTPT 的问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278247/tms320f28377s-question-about-tms320f28377sptpt

器件型号:TMS320F28377S

您好:

目前、在客户工厂的储能机器中已经发现了几个 DSP 缺陷的案例、它们都是

GOIP20 GPIO21配置有 PWM11A 和11B、无法正常输出 PWM 信号。 请帮助我们调查原因。 谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:  

    为了了解更多背景信息、您能否描述一下根据您的 PWM 设置、PWM11A 和 PWM11B 的预期输出是多少、您认为哪种信号输出是错误的? 是否  在 GPIO20和 GPIO21上根本没有输出 PWM 信号? 或者您是否收到 PWM 信号、但它们不正确? 为了说明这一点、 左侧图像上的信号是保持低电平还是高电平?

    此致、

    艾里森