This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28021:闪存 API 在哪里

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278257/tms320f28021-where-is-the-flash-api

器件型号:TMS320F28021
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的所有人:

我正在为我的 TMS320F28021查找闪存 API 库

我找到了库 Flash2802x_API_V201.lib、但不包含 F28021。

在哪里可以找到此芯片的库?

此致!

Erwan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erwan:

    根据我所讲的内容、这个库确实适用于 F2802x 器件(位于 C2000Ware_5_00_00_00\libraries\flash_api\f2802x)。 为了澄清、您是如何发现此库未涵盖 F28021器件型号的?

    此致

    阿米尔·奥马尔