This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:是否存在任何其他模式而不是调试模式来加快处理速度。

Guru**** 2587745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275923/tms320f28335-is-there-any-other-mode-instead-of-debug-mode-to-speed-up-the-processing-speed

器件型号:TMS320F28335

您好!

我有疑问。 我正在仿真我的代码中的 while 循环、该循环需要时间来更新值并在我的硬件上查看值的结果、但响应速度也很慢。 我们可以加快处理速度吗? 或者、如果我们可以使用它来代替调试模式、是否有任何其他模式?

请根据相关建议

此致

阿尔萨兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    JTAG 连接没有不同的模式可以提高 CCS 中寄存器的刷新率、但您可以尝试在目标配置中提高 JTAG 时钟频率。 如果您只关心读取特定固定地址处的数据、您可以使用 SCI 等通信外设将该数据写入输出、 同时使用 DMA 移动数据以减少 CPU 开销。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Collier:

    感谢您的答复。