This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:CCS 的堆栈使用工具不起作用

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279042/tms320f2800157-stack-usages-tool-of-ccs-not-working

器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我想分析其中一个项目的堆栈使用情况。  CCS 中提供了一种工具"View"->"Stack Usage"、用于查看堆栈使用情况。

但它没有显示任何内容。 该工程已成功编译、并且也已在调试模式下选中。 但它仅显示以下消息。

1) 1)我是否需要遵循任何程序/步骤来使用此功能?  

2)如果有任何其他可能的方式进行分析,请告诉我。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    Unknown 说:
    1)我是否需要遵循任何程序/步骤才能使用此功能?  [/报价]

    不可以、除了成功构建工程外、没有其他步骤、我已经对此进行了验证。 您能否进行检查以确保没有错误或与堆栈相关的警告? 控制台输出中是否有任何消息? 当我从 C2000Ware 构建示例时、查看此示例没有问题:

    Unknown 说:
    2)如果有任何其他可能的方式进行分析,请告诉我。

    没有任何其他像这样的视图可以生成、我能想到的另一种方法是跟踪程序中的堆栈指针、但这种方法需要占用大量软件资源、至少在某种程度上需要进行汇编。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

    [/quote]