This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:加载程序时出现数据验证错误

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1276162/tms320f28335-data-verification-error-while-loading-program

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:controlSUITE

我正在尝试从 controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.0/中刷写 HVPM_Sensorless_2833x 的代码

代码会进行编译、但在器件上刷写时看到数据验证错误。 直到昨天工作正常、我没有对代码进行任何更改

我尝试使 A LED_BLINK 代码闪烁、代码正常闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shraddha、

    此套件的主要主题专家不在市区、因此请预计会有延迟。

    非常感谢、

    奥普斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以只擦除此器件的闪存吗? 或从 RAM 加载代码?