This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:TMS320F28069:太阳能库故障

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1277310/tms320f28069-tms320f28069-solar-library-failure

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:PMP40988

尊敬的所有人:

你有什么更新给我吗?

很抱歉,我已经等了一段时间了。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicola

    您能否在 SDK (如 TIDM 2008)上参考 PFC 设计? 它使用 SPLL 并且有很多内部变量。 正如您提到过的、通过更改变量定义顺序来解决该问题。 现有 PFC 代码(SDK 提供)可帮助构建代码。

    谢谢

    阿米尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    非常感谢您的回复。

    请您更具体一点吗?

    如果您希望我能给您发送我的代码附件、也许您能给我一些示例(只有一些变量)、以便我能够理解并解决我这么多年来遇到的这个问题?

    非常感谢您的支持、对我来说、总是非常宝贵。

    此致

         尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicola

    Nicola:请更具体一点吗?

    希望您有数字电源 SDK。 如果没有、请通过以下链接下载

    https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    在那里您可以找到像 TIDM 2008或 pmp40988这样的解决方案。 这些是基于 PFC 的解决方案、并使用 SPLL。 在 CCS 中打开其中之一、您可以看到它们是如何构建的。

    您可以发送代码、但目前我无法完成该过程、因为我忙于其他工作。  

    谢谢!

    阿米尔·侯赛因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    非常感谢您的提示回复。

    我会遵循您的建议、但是我搜索了电子邮件、发现在2023年02月28日 上、我已经将代码发送到了"a-hussain@ti.com "、我认为这是您的地址。 我完全理解您的工作负载、但如果您能够仔细查看并修复一些东西、以便我能够理解该错误、我会非常感激。

    非常感谢

        尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicola

    我首先倾向于您浏览现有设计、 如 TIDM 2008或 pmp40988。 我希望这会有所帮助。 查看一个新代码并了解这是一个 耗时的过程、这是我当前的工作负载无法实现的。

    谢谢

    阿米尔