This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何在 TX FIFO 发送最后一个字节后对齐 RS485半双工收发器方向引脚的切换

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1276999/tms320f280049c-how-to-align-toggle-of-rs485-half-duplex-transceiver-direction-pin-after-tx-fifo-sends-last-byte

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好!

我的 SCI 通信实现有问题。 我正在使用 TX FIFO 空中断来帮助确定何时传输一条消息、但我无法在那里执行收发器方向引脚切换、因为这样做显然会导致消息不完整/Lops 离已传输数据的最后一个字节。 为此、我利用1ms 的时钟 SWI 在 TX FIFO 空中断发生后执行引脚切换。 这并不是最佳选择、因为我们的一些客户并不具有稳健的应用、并且当前的实现方案会在其系统中产生一些小噪声。

我正在寻找一项建议或另一种模式来使用、并帮助消除会给客户带来噪声的多余几微秒信号。

此致、

-韦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wes:

    是否可以改用 TXRDY 作为中断源? 这应该晚于 TX FIFO 空中断发生、因为 FIFO 的内容在数据被移出到 TX 引脚之前被移出到 TXBUF。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或许在 TX FIFO 为空中断之后、我可以尝试启用 TXRDY 中断、并在发生方向引脚切换时使用它来进行切换。 我来试一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     使用 TX FIFO 会不会发送 TXRDY 吗? 遗憾的是、TXRDY 信号在最后一个 TX FIFO 为空中断后不触发。 观察 TRM、表23-4似乎表明、具有 FIFO 的 SCI 仅允许 RXERR、RXFFIL、TXFFIL 和 TXRDY 仅在未使用 FIFO 时可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley:

    此应用是否需要 FIFO 模式? 如果没有、那么在使用非 FIFO 模式时会出现同样的问题吗?

    另一个选项是使用 CLB。 这可以采用 SCIA_TX 信号作为输入、 每当 SCI_TX 线路为高电平时、您可能会有一个处于 CLB 增量的计数器、每当 SCI_TX 线路为低电平时、就会复位。 如果 SCI_TX 线路为高电平的时间过长、计数器将达到 CLB 配置中指定的某种匹配值、CLB 中的 HLC 可能会触发中断 、以将 SCI_TX 线路配置为输入。 请告诉我、这在您的应用中是否可行。 如果是、我建议使用 SysConfig 配置 CLB。 以下是 CLB 工具用户指南的链接:

    https://www.ti.com/lit/ug/spruir8b/spruir8b.pdf?ts = 1696517417440&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Luke。 我们一直在尝试不同的方法。 我正在尝试使用 ECAP 模块中的 APWM 模式和信号在短时间后设置中断。 我 针对前面提到的问题创建了一个新的话题、因为我们可能会尝试其他方式、但我们的团队很少在应用中使用 ECAP 模块、因此这似乎是一个潜在的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了、如果您还有任何有关 SCI 的具体问题、请告诉我。 否则、我将关闭该主题。