This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:当代码在组0中运行时、在不禁用中断的情况下更新组1和2中的内存。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280343/tms320f280039-when-the-code-is-running-in-bank0-updating-memory-in-bank1-and-2-without-disable-interrupt

器件型号:TMS320F280039

尊敬的香槟:

我是为我们的客户提出这个问题的。

客户需要实现、当代码在组0中运行时、在不禁用中断的情况下更新组1和2中的内存。 我检查了 LFU 可以实现此更新、但需要短暂禁用中断。 客户不能接受它、因为禁用中断将 影响电源环路的计算。

我们是否可以在没有可调中断的情况下更新闪存? 如果中断未被禁用、会产生什么影响? 谢谢!

此致、

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia:  

    请注意、我们建议禁用中断、但这是在空闲时间、此时预计不会有中断、F28003x 上可用的 LFU 硬件特性的切换应非常快速。

    这是实时更新、因此在更新过程中应用程序会运行、不会丢失中断。

    如果中断没有被禁用并且-有一定的机会-中断发生、那么行为是不可预测的。

    谢谢。

    Sira