This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:有关时钟丢失检测的几个问题

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280290/tms320f28388d-a-few-questions-about-missing-clock-detection

器件型号:TMS320F28388D

您好!

如果有人能解释一些关于丢失的时钟检测单元的事情、我将不胜感激。

1.有可能当在 CPU1上禁用 MCD 时(使用 SYSCTL_disableMCD driverlib 函数)、CM 仍然可以生成 NMI 并导致时钟故障?

2.设备中是否只有一个 MCD 单元实例? 我之所以提出这个问题、是因为  SYSCTL_disableMCD driverlib 函数也可以从 CPU2内核调用。 在 CPU2上调用此函数会有什么影响? CPU2是否可以像 CPU1一样更改 MCD 单元设置? 主器件、还是这里唯一的主器件是 CPU1?

此致、
安迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    感谢您的联系。

    来回答您的第一个问题。 与 INTOSC1 (主时钟)相比、器件中只有一个 MCD 可检测缺少时钟、如 TRM 的方框图中所示。
    因此、如果您禁用 MCD、则不会生成时钟故障、CM 不会生成该故障。

    对于第二个问题: CLK_CFG_REGS 的 MCDCR 寄存器部分 、正确的是、CPU 可以通过捕获信号量来对其进行写入、但哪个 CPU 写入 MCD 配置无关紧要。它的工作方式与我之前提到的器件中只有1个 MCD 电路相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。