This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:tms320f28379d CPU 2闪烁问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1270658/tms320f28379d-tms320f28379d-cpu-2-flashing-problem

器件型号:TMS320F28379D

您好!

当我尝试加载到内核1 RAM 和内核2 RAM 时、它工作正常、而且使用内核1闪存时也工作正常。

但就内核2闪存而言、我无法加载代码。 我收到一个错误窗口、因为它在低功耗模式下工作您想退出(是或否)我选择了"是"和"否"、但都不工作。  

请帮助我找出问题所在。

提前感谢。

谢谢。此致、

K. Aravind,

第二代 Sigma 高级系统、

9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    在您尝试对 CPU2闪存进行编程时、CPU1是否正在运行代码?  我假设您可以使用 CCS/调试探针连接到 CPU2;您可以尝试使用片上闪存工具(Tools->On-Chip Flash)手动擦除 CPU2的闪存吗?

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    感谢您的答复、

    在加载 CPU 2闪存时、我已经停止了 CPU 1。

    我已尝试擦除 CPU 1、并且只刷写到 CPU 2。

    谢谢。此致、

    谢谢。此致、

    K. Aravind,

    第二代 Sigma 高级系统、

    9848992750.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    我在回答中不清楚您现在是否能够对 CPU2闪存进行编程或擦除、或者没有影响。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Matthew 您好!

    感谢您的答复、

    很抱歉我的回复太晚了、

    否、我无法对 CPU 2闪存进行编程或擦除。

    谢谢。此致、

    K. Aravind,

    第二代 Sigma 高级系统、

    9848992750

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aravind,

    我请我的一位同事评论/加入该话题、因为他对可能发生的情况有一些想法。

    此致!

    <att

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    今天、我将回顾此帖子。  很抱歉过去6天没有回复。

    1) 1)这是否发生在多个单元上?  还是一个器件?

    2) 2) 它在您的定制板上吗?  控制卡或 LaunchPad 上同步电机?

    3) 3)您可以发送器件的快照吗?

    4) 4) 4)您使用的 CCS 版本?  您是否尝试了最新的 CCS 版本?

    5) 5)您可以发送错误的快照吗?   

    谢谢。此致、

    瓦姆西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aravind:

    有任何更新吗?  我可以假设问题现已解决吗?  我可以关闭此帖子吗?

    谢谢。此致、
    瓦姆西