This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:链接器 CRC、整个存储器组只有1条记录

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278945/tms320f280037-linker-crc-with-only-1-record-for-the-whole-memory-group

器件型号:TMS320F280037

您好!

我们使用具有多个段的链接器文件。 现在我们将使用链接器生成的 CRC。 n´t 我们在链接器文件中使用该组来组合这些存储器区域、这些区域之间应该存在间隙。

我们就是这么做的。

我的问题是、在链接器生成的 memrange_crc_table 中现在有很多记录(memrange_crc_decord)、 是否只能与整个内存组进行1个正则? 因为它不应该有差距,所以只能有1条记录。

它只有一个1 memrange_crc_record、不更改存储器区域、如何做到这一点。

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="319833" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1278945/tms320f280037-linker-crc-with-only-1-record-for-the-whole-memory-group 如何做到这一点,它只有1个 memrange_crc_decord ,而无需更改内存区域。

    遗憾的是、这不受支持。  在 GROUP 中、每个存储器范围可以获得一个 MEMRANGE_CRC_RECORD。   

    就编译器和链接器而言、可以组合存储器范围、从而减少 MEMRANGE_CRC_RECORD 的数量。  例如...

       FLASH_BANK0_SEC1  : origin = 0x081000, length = 0x001000
       FLASH_BANK0_SEC2  : origin = 0x082000, length = 0x001000
       FLASH_BANK0_SEC3  : origin = 0x083000, length = 0x001000
       FLASH_BANK0_SEC4  : origin = 0x084000, length = 0x001000
     

    可以更改为...

       FLASH_BANK0_SEC1_4  : origin = 0x081000, length = 0x004000

    但是、我不知道是否有基于硬件的理由将这些存储器范围分开。  好的、我已经将本主题的职责转向了相关的 C28x 专家。   

    谢谢。此致、

    -乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你已经为一个公共段将这些组合在一起、无需担心像 George 提到的那样将它们重新组合为一个大块来获得一个统一的 CRC。  

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    在未来版本中、链接器可以为 memrange_crc_table 生成一个 memrange_crc_record、

    CRC 位于整个存储器组的 memrange_crc_table 中、这些组中存在n´t μ s 间隙。 因此、memrange_crc_record 中的信息可以存储在该组上。 这样尺寸就更小了、闪存也没有浪费。

    对我来说、一些我可以组合的存储器区域、但有些不可以组合、因为它们必须位于特定的地址。

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    链接器最好在以后的版本中为 memrange_crc_table 生成一个 memrange_record。

    我提交了 EXT_EP-11475 以请求在链接器中进行该更改。  我们欢迎您通过这个链接来了解这一点。

    谢谢。此致、

    -乔治