This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:绝对编码器 BiS/ENDAT 库

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279868/tms320f28388d-absolute-encoder-biss-endat-library

器件型号:TMS320F28388D

团队、您好!

之前当我们开始使用该控制器进行开发时、仍然有人讨论如何更改该库以与该控制器配合使用。

这是否仍在规划之中、如果没有、则有机会获取库的源代码、以便我们可以自行实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthias:

    很遗憾、该项目当前未被优先排序。 我们没有支持外部版本的配套资料。  

    此致、

    洛里