This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:帮助使用 LIN SCI 进行调试

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273692/tms320f280025c-help-in-debugging-using-lin-sci

器件型号:TMS320F280025C

由于数据存储在 sData 缓冲区中、我们使用 TI 示例 lin_ex3_sci_dma 进行了相同的操作、但我面临的问题是我无法在 RDATA 缓冲区中接收数据、因此我可以将其打印到模板中 (我正在使用 Clear 终端)。 如果有人对此有任何想法、请分享您的观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    感谢您的提问。 您是否碰巧在 CCS 中使寄存器浏览器窗口或表达式窗口打开? 特别是对于 RX (或读取时清除的任何内容)、调试查看器有时读取速度太快、以至于在有机会触发中断之前通过读取缓冲区来清除缓冲区。

      

    此外、您可能已经尝试过、但如果您尚未尝试:我强烈建议从 LIN_EX7_SCI_echoback 示例开始。 通过这种方法、您可以执行基本相同的操作、但首先不使用 DMA。 如果该示例正常工作、那么可能需要在配置中调整 DMA 设置。

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿感谢的答复,它真的帮助我了解了不少东西. 现在,我认为我所面临的问题是,数据正在接收缓冲区中接收,以某种方式,缓冲区是被清除之前的数据被发送到 RDATA 变量.  

    第二,我想问是 LIN 传输接收器重要的打印数据终端 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    现在我认为我所面临的问题是,数据是在接收缓冲区中收到的,以某种方式,缓冲区是被清除之前的数据被发送到 RDATA 变量.  [/报价]

    很好找、这肯定是表达式窗口或内存浏览器窗口、导致缓冲区读取速度太快。

    第二个我想问的是 LIN 收发器终端上的重要打印数据 。

    如果要与 USB COM 端口进行通信、则需要收发器、但如果只想与另一 LIN 器件(仅1个器件)进行通信、则可以将 C2000的 TX 连接到其他器件 RX。 并且还将 C2000的 RX 连接到其他器件 TX。 确保切勿将 TX 直接连接到另一个 TX、因为这可能会损坏 C2000引脚。

    此致、

    文斯

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vince 谢谢你的答复,它帮助了我很多,并解决了我所面临的问题. 现在我尝试使用 JTAG xds110探针从外部进行调试时、又遇到了一个问题、但我不确定如何解决。 我在 tms320f280025c 控制卡上使用了 JTAG 的辅助连接进行 GPIO 控制,我成功地做到了,但其余我不能理解,所以如果你有任何关于它的见解,请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    这是一个有关 XDS110的指南、这或许可以帮助您解决问题?

    XDS110调试探针用户指南

    此致、

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Vince 我读了你分享的用户指南,但没有任何信息,如 XDS 110作为一个外部调试器, 它只是具有辅助控制,可以有一些用途,但休息我不认为是任何用途在场景中,我卡在, 因此,如果你有任何知识,请分享,并一如既往地感谢你之前的答复,他们帮助解决了很多问题,我在我的项目中所面临的.

    此致  

    R·潘迪特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ritesh、您好!

    您是否可以在另一个 E2E 帖子中将您的 XDS 问题重新发布为"XDS110 aux connection as GPIO control"?

    这将帮助您分配正确的专家、并帮助其他人更轻松地找到您的问题。

    此致、

    文斯