This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:TI 编译器自动依赖关系生成问题

Guru**** 2548210 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279782/tms320f2800157-q1-ti-compiler-auto-dependencies-generation-issue

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好!

我在这里发布了相同的问题。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/923166/compiler-tms320f28388d-out-of-date-dependency-file-causing-build-failure-when-the-compilation-and-build-is-done-outside-ccs

我正在尝试对 C2000 F2800157采用基于 makefile 的构建流程、但自动依赖项存在问题。  

三年多以前的工作。 现在是否有适用于最新版本的 TI 编译器的解决方案?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    现在有没有针对最新版本的 TI 编译器的解决方案?  [/报价]

    遗憾的是、不能。  我们收到的关于此功能的客户请求很少。  因此、其他工作始终具有更高的优先级。

    谢谢。此致、

    -乔治