This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:EMIF 地址总线问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279796/tmdscncd28388d-an-issue-about-emif-address-bus

器件型号:TMDSCNCD28388D

大家好、

我的客户对 0x100000 至0x100009 部件执行读取操作。 但他发现地址总线 A0的状态从0变为1需要两个读取操作。 原因是什么?

以下是其配置、  在 while ()循环中按顺序读取0x100000至0x100009的数据:

图中显示了一些8位宽的信号(1:EMIF_OE 3:EMIF_BA1 4:EMIF_BA0 2:EMIF_A0):

16位宽度:

是因为 EMIF 读取将读取32位而 C2000器件每个地址位只有16位的原因吗?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    是因为 EMIF 读取将读取32位、而 C2000器件的每个地址位只有16位?

    用户已将 EMIF 配置为16位接口、因此每次32位访问都将被拆分为两次16位访问、并且 A0是32位对齐地址的 LSB、因此您可以看到它在两次访问后会切换。  

    此致、

    维维克·辛格