This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:从 SCI 引导

Guru**** 2904690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279745/tms320f280021-booting-from-sci

器件型号:TMS320F280021

我正在研究从 SCI 引导的可能性。 我有几个问题。

1) 1)如果我将默认引导(针对未编程的器件)设置为 SCI 它将使用哪些 SCI 引脚(我使用的是48引脚封装)?  由于 SCIA_TX 和 SCIA_RX 引脚可以分配给不同的引脚、因此我假设在未编程的器件中、每个引脚必须有一个默认分配、但我没有找到任何说明这些默认分配是什么的地方。

2) 2)我在哪里可以找到所有引脚的默认分配列表?

3)在对器件进行编程并将其现在设置为从内部闪存引导之后、是否可以再次使其从 SCI 引导(用于固件更新)?

提前感谢、

戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    为了回答前两个问题、用于 SCI 引导的默认引脚是 GPIO28和 GPIO29。  4.7.7 GPIO 分配部分提供了所有引导模式的默认引脚。

    我们的引导 ROM 专家将回答您的第三个问题。

    谢谢!

    卢克