This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:TI 操作系统

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279685/tms320f280039-ti-os

器件型号:TMS320F280039
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

大家好、

我的客户询问 TI 的 IC 的操作系统是否经过认证? 您可以提供帮助吗?

Regars、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailiang,

    您能解释一下操作系统的含义吗? 客户是否正在使用 TI 提供的某种 RTOS、FreeRTOS 或 SYSBIOS? 这将有助于确定哪位专家可以为您提供帮助。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amir,ć

    它应该是 TI-RTOS。  

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不会为 C2000器件提供经过认证的操作系统。 另请注意、我们不再推荐用于新项目的 SYS/BIOS、而是建议客户使用 FreeRTOS 或第三方 RTOS 实施。

    我知道的 C2000器件的唯一安全 RTOS 是 SafeRTOS:

    https://www.highintegritysystems.com/partners/texas-instruments/

    惠特尼