This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:VDD 引脚

Guru**** 2757135 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279799/tms320f28374s-vdd-pin

器件型号:TMS320F28374S
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075

大家好、

如果不使用 VDD 引脚、这些引脚是否可以通过一个2.2uF 电容连接至 GND?

谢谢。

此致、

常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy

    VDD 引脚为器件提供内核电压轨。  它们不能不使用、必须通过外部电压源为其提供1.2V 的电压。

    虽然该器件上有一个片上 VREG、但在该配置中不支持它、并且 VREGENZ 必须连接到 VDDIO、并且必须从外部提供 VDD。

    该系列有一个型号 TMS320F28075、它确实支持 VREG 的使用、在这种情况下、上述使用2.2uF 电容器连接到 VDD 的连接是正确的。

    此致!

    马修