This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:分析内存消耗的准确方法

Guru**** 2966510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279090/tms320f2800157-accurate-way-to-analyze-memory-consumption

器件型号:TMS320F2800157

您好!

为了测量 RAM 和 ROM 的消耗、一种检查方法是 CCS 提供的存储器分配工具。 此外、我们还可以通过查看映射文件来检查消耗情况。

在考察这两种方法时、我看到 ROM 消耗值的偏差很小、RAM 消耗值的偏差也很大。 (两种方式的消耗百分比不同)

哪种方法更准确地分析内存计算?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种方法应提供相同的信息。 您能否在两种情况下分享"偏差"的详细信息? BWT、ROM 仅由 TI 提供的软件使用、因此不能确定您将该信息用于哪些用途。

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
    感谢您的答复。

    这是来自存储器分配的快照。

    对于下面的快照映射文件检查、

    如何将这两个 数据相关联、
    (根据我的理解(代码+ ro 数据)、对应于 RAMLS0_1的闪存和 RW 数据、如果我找不到一点。)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    CSS 存储器分配中显示的数字为十进制、其中映射文件中显示的数字为十六进制。

    维维克·辛格