This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK:启动 XL-F28P65X

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279420/tms320f28p650dk-tms320f28p650dk-launch-xl-f28p65x

器件型号:TMS320F28P650DK

C28xx_CPU2:闪存编程器:擦除组0 FMSTAT (在某些器件上为 STATCMD)时出错值= 65。 操作已取消(0)。
C28xx_CPU2:文件加载程序:存储器写入失败:未知错误
C28xx_CPU2:GEL:文件:C:\Users\riya.badhan\workspace_v12\gpio_ex2_toggle\cpu1_flash\gpio_ex2_toggle.out:加载失败。

大家好,我在 通过 CAN 发送虚拟数据时遇到了调试问题。 我在刷写代码时遇到问题。 我遇到上述 错误、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rachita:

    对于分配的组、片上闪存工具是什么样的? 组0是否分配给 CPU1以进行擦除?

    谢谢。此致、

    查尔斯